This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:有关 TPS26750 EEPROM 配置和 MCU 使用情况的问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1569450/tps26750-questions-regarding-tps26750-eeprom-configuration-and-mcu-usage

器件型号:TPS26750


工具/软件:

尊敬的 TI 工程团队:

关于 TPS26750 的使用、我有两个问题:

  1. 要使配置集以 48V/5A 运行  、需要写入 EEPROM 的配置文件的典型大小是多少?
  2. 将配置写入 EEPROM 后、是否仍然需要在评估板上使用 MCU、或者是否可以省略正常运行?

感谢您的支持。

此致、
大冢敦史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要使配置集以 48V / 5A 电流运行、需要写入 EEPROM 的配置文件的典型大小是多少?

    30.8 KB

    将配置写入 EEPROM 后、是否仍需要在评估板上使用 MCU、还是在正常运行时省略?

    编号  MCU 不是必需的。  PD 控制器将自动从 EEPROM 加载配置。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    非常感谢您的明确回答—他们非常有帮助。

    我还有一个问题:
    如果我们使用引脚接头接口将配置写入 EEPROM、则会是什么 最低硬件配置 需要在没有 MCU 的情况下实现正常运行?

    此致、
    大冢敦史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这只是 I2C 接口、建议通过 LDO_3V3 供电。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucp8a/slvucp8a.pdf#page=39

    此致、
    Chris