This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:双层 PCB 不稳定

Guru**** 2588395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562790/bq24650-two-layer-pcb-unstable

部件号:BQ24650


工具/软件:

大家好、这种双层 PCB 布局运行一年左右、但最近一批 PCB 出现了进入不稳定模式的问题:

- STAT1 LED 每两秒短暂闪烁一次
- BTST 网在充电阶段显示在迹线上(它在打开和关闭循环)

在 1A 最大电流下、使用 21V 10W 太阳能电池板以 16.8V 的目标为锂离子电池充电。 当电池电压低、充电电流高时、一切似乎都正常、直到充电期间出现某个点(变化)、当它变得不稳定时。

如果需要、我可以修改 PCB 布局、但需要知道问题的根源、以便可以更改相应的部分。 甚至是另一个元件、我可以改装到现有的 PCB 以确保稳定性。

已连接 Gerber。

BTST 上不稳定、峰值约为 16V。

 e2e.ti.com/.../GerberWM_2D00_V12.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您能提供原理图吗?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、开始吧。

    2.5mR 电阻器用于在其他地方进行电流检测。

    LED 通过 200R 电阻器从 VREF 连接到 STAT 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您好、我的这种双层 PCB 布局运行了一年左右、但最近一批 PCB 出现了进入不稳定模式的问题:

    您是否已将 IC 从正常工作的电路板上取下并放置在非正常工作的电路板上、以确认 IC 或电路板出现问题? 这批最新的主板是否有任何区别?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    遗憾的是、我没有拆卸和重新安装此 IC 的设施。 我已经 确定了更多的信息:

    -把一根手指放在*仅*正确的地方,在 IC 和附近的组件上,恢复稳定性,我得到“充电完成“LED 亮起。 我不能在可预见的情况下重复这种情况、也不认为花时间这样做会很有用! 这是电容修复;没有松动的接头。

    -我以前有一批 PCB 没有显示问题,但现在是...这使我认为,也许有一个电压尖峰从电源代替了一个太阳能电池板,这已经损坏了 IC。 但我尝试了新 PCB 堆栈中的一个新批次、 它从未连接电源、而且也出现了同样的问题。

    总之、到目前为止所有新电路板都存在问题、旧电路板可能会出现同样的问题。

    除了我将纽扣电池 CR2032(用于 RTC)替换为 LP2985-33DBVR 稳压器之外、新电路板的原理图相同、因此我们可以使用主电池来维持 RTC。 即使我隔离电路的这一部分、也会仍然不稳定、因此我可以很肯定不是这样。

    充电组件(以及附近的所有组件)的 PCB 布局与之前的版本相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    潜在的另一个线索。 最初的第一批板已恢复稳定。 温度和其他参数与昨天相同。 稳定和不稳定电路板上的 TC 引脚均为 2.1V。

    当我将电池置于负载下时、新电路板进入稳定充电状态。

    蓄电池开路约为 16.2 伏
    处于不稳定模式的电池约为 16.0V、 脉冲为~17.1v、每 2 秒一次  
    带载电池【稳定充电】升至 16.4V、并在带载时继续充电

    在有用的情况下在 BTST 上连接稳定和不稳定的波形。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    17.1v 给了我一个线索、这可能表明问题所在、新批次的 电阻器容差为 5%、这构成了 VFB 上的充电完成设定点、我认为它与 BMS 中内置在电池组中的一个切口相互作用。 上一批次的容差为 1%。 反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    17.1v 给了我一 个线索、这可能表明问题所在、新批次的电阻器容差为 5%、这构成了 VFB 上的充电完成设定点、我认为它与内置于电池包中的 BMS 中的切断装置相互作用。 上一批次的容差为 1%。 将返回报告。

    感谢您的更新、更改此电阻器是否可以解决问题、敬请告知。

    此致、

    Chistian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经确认、分压器中的所有电阻器均比目标值低 1%。 但是、当电路中...电池上的 16.88V 电压时、VFB 上仅提供 2.03V 的电压、这导致 IC 尝试继续充电、直到达到 17.1V 点、在该点启动一些保护、或者其他原因导致不稳定。

    因此、我将其中一个 10k 电阻器 (R36) 短路、为 VFB 提供了 690k/100k 的电位分压器 、现在系统不稳定、峰值充电脉冲为 16.8V、这表明它与电池包中的任何 BMS 都无关。

    将 R15 (100k) 更改为 110k 可使电路稳定、STAT2 在 15.5V 时变为低电平(充电完成)、如果 VFB 上的 2.1V 为设定点、则预计这是正常现象。 但显然不足以将电池充满。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    因此、我短接了 10k 电阻器之一 (R36)、为 VFB 提供了 690k/100k 的电位分压器、现在系统在峰值电荷脉冲为 16.8V 时不稳定、这表明它与电池包中的任何 BMS 都无关。[/报价]

    如果在 FB 引脚附近添加一个 100nF 去耦电容器、您是否会看到任何变化?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去耦电容器似乎使“充电完成“指示灯亮起、但即使电池电量不足、充电也不会发生。

    我已经看到了在几个新批次中取得了显著的成功,只需用更精确的电阻器替换低公差电阻器,所以它*似乎*下来. 我将继续监控和尝试各种电池和充电器/太阳能电池板、并在电阻器修复不是最终解决方案时返回报告。 感谢你的帮助。