工具/软件:
大家好、这种双层 PCB 布局运行一年左右、但最近一批 PCB 出现了进入不稳定模式的问题:
- STAT1 LED 每两秒短暂闪烁一次
- BTST 网在充电阶段显示在迹线上(它在打开和关闭循环)
在 1A 最大电流下、使用 21V 10W 太阳能电池板以 16.8V 的目标为锂离子电池充电。 当电池电压低、充电电流高时、一切似乎都正常、直到充电期间出现某个点(变化)、当它变得不稳定时。
如果需要、我可以修改 PCB 布局、但需要知道问题的根源、以便可以更改相应的部分。 甚至是另一个元件、我可以改装到现有的 PCB 以确保稳定性。
已连接 Gerber。
BTST 上不稳定、峰值约为 16V。