工具/软件:
大家好!
当连接电池已放电的特定制造商的平板电脑时、可以看到以下行为。
VBUS 输出反复停止
->一段时间后完全停止
->平板电脑无法充电
我的客户检查信号时、
他们发现、在 CC1 端子交换命令大约 5 次后、CC1 电压升高、然后 VBUS 输出停止。
您能告诉我导致这种行为的原因吗?
此致、
柳介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好!
当连接电池已放电的特定制造商的平板电脑时、可以看到以下行为。
VBUS 输出反复停止
->一段时间后完全停止
->平板电脑无法充电
我的客户检查信号时、
他们发现、在 CC1 端子交换命令大约 5 次后、CC1 电压升高、然后 VBUS 输出停止。
您能告诉我导致这种行为的原因吗?
此致、
柳介
您好:
这种行为可能有多种原因。
(1) VBUS 由于电池电量耗尽情况下的浪涌而下降。
(2) 供电方仅发送供电方能力消息 5 次、然后停止发送。 如果 PC 上的 PD 仍在“引导“、例如、由于电池电量耗尽、从未加载过 PD 配置、PD 将由于受电计时器超时而发出复位。
(3) 系统不支持电池电量耗尽。
您可能需要通过尝试使用不同类型的来源来确认问题与来源无关。
此致、
Chris
您好:
您能检查波形并给出您的意见吗?
波形不提供有关所述 PD 控制器状态的任何信息。 我不清楚您是否正在调试平板电脑或源。 您能否确认? 您认为哪个器件运行不良?
下面的波形是使用 逻辑分析仪工具生成的。 这是通过 Power Duo EVM实现的。 请注意、供电方正在多次发送供电方能力。

此致、
Chris
您好、Chris、
感谢您的答复。
我的客户使用了 avhzy CT-3 来获取 PD 命令。


从该通信日志中、我知道受电方没有响应、并且协商未正确完成。
1) 正确吗? 如果您能给我任何意见、我将不胜感激。
此外、关于发生问题的平板电脑、
问题仅发生在特定制造商的平板电脑上。
我能够充电 2 片,由不同的制造商放电(我认为他们没有 PD 功能).
我能够使用 Anker 的 PD 充电器为该平板电脑充电。
我无法使用 Thunderbolt 笔记本电脑为有问题的平板电脑充电。
2) 基于这些内容、我认为原因不符合 USB PD 规范。(请参阅下面的 E2E)
正确吗?
(+) TPS65987D:TPS65987 状态 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛
此致、
柳介
您好:
1) 是否 正确? 如果您能给我任何意见、我将不胜感激。
是的。 是的。
问题仅发生在特定制造商的平板电脑上。
平板电脑是否需要/首选 BC1.2 或其他一些充电协议而不是 D+/D-?
我能够用 Anker 的 PD 充电器为有问题的平板电脑充电。
Anker 仅用作供电方、而实验台采用双角色电源 (DRP)。 如果平板电脑是真的在电池电量耗尽状态,那么我不会期望平板电脑发送 Try.SRC。 另外、Anker 是否支持 BC1.2 或其他协议?
[引述 userid=“551759" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562659/tps65987d-tablet-pc-of-a-specific-manufacturer/60432012) 基于这些内容、我认为原因不符合 USB PD 规范。(请参阅下面的 E2E)
正确吗?
[/报价]是的。 我认为是这样、但这表明也不支持 USBC 规范。
此致、
Chris