This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:特定制造商的平板电脑

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562659/tps65987d-tablet-pc-of-a-specific-manufacturer

部件号:TPS65987D


工具/软件:

大家好!

当连接电池已放电的特定制造商的平板电脑时、可以看到以下行为。

VBUS 输出反复停止

->一段时间后完全停止

->平板电脑无法充电

我的客户检查信号时、

他们发现、在 CC1 端子交换命令大约 5 次后、CC1 电压升高、然后 VBUS 输出停止。

您能告诉我导致这种行为的原因吗?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这种行为可能有多种原因。

    (1) VBUS 由于电池电量耗尽情况下的浪涌而下降。

    (2) 供电方仅发送供电方能力消息 5 次、然后停止发送。  如果 PC 上的 PD 仍在“引导“、例如、由于电池电量耗尽、从未加载过 PD 配置、PD 将由于受电计时器超时而发出复位。

    (3) 系统不支持电池电量耗尽。

    您可能需要通过尝试使用不同类型的来源来确认问题与来源无关。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我在下方发送波形。

    由于 CC1 发送了命令大约 5 次、因此我知道、提到的 (2) 很可能是原因。

    您能检查一下波形并发表意见吗?
    如果您在未连接电池时有波形、如果您能与我分享、我将不胜感激。

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能检查波形并给出您的意见吗?

    波形不提供有关所述 PD 控制器状态的任何信息。 我不清楚您是否正在调试平板电脑或源。  您能否确认?  您认为哪个器件运行不良?

    下面的波形是使用 逻辑分析仪工具生成的。  这是通过 Power Duo EVM实现的。  请注意、供电方正在多次发送供电方能力。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的答复。

    我的客户使用了 avhzy CT-3 来获取 PD 命令。

    从该通信日志中、我知道受电方没有响应、并且协商未正确完成。

    1) 正确吗? 如果您能给我任何意见、我将不胜感激。

    此外、关于发生问题的平板电脑、  

    问题仅发生在特定制造商的平板电脑上。

    我能够充电 2 片,由不同的制造商放电(我认为他们没有 PD 功能).

    我能够使用 Anker 的 PD 充电器为该平板电脑充电。

    我无法使用 Thunderbolt 笔记本电脑为有问题的平板电脑充电。

    2) 基于这些内容、我认为原因不符合 USB PD 规范。(请参阅下面的 E2E)

    正确吗?

    (+) TPS65987D:TPS65987 状态 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1) 是否 正确? 如果您能给我任何意见、我将不胜感激。

    是的。  是的。

    问题仅发生在特定制造商的平板电脑上。

    平板电脑是否需要/首选 BC1.2 或其他一些充电协议而不是 D+/D-?   

    我能够用 Anker 的 PD 充电器为有问题的平板电脑充电。

    Anker 仅用作供电方、而实验台采用双角色电源 (DRP)。  如果平板电脑是真的在电池电量耗尽状态,那么我不会期望平板电脑发送 Try.SRC。  另外、Anker 是否支持 BC1.2 或其他协议?

    [引述 userid=“551759" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562659/tps65987d-tablet-pc-of-a-specific-manufacturer/6043201

    2) 基于这些内容、我认为原因不符合 USB PD 规范。(请参阅下面的 E2E)

    正确吗?

    [/报价]

    是的。  我认为是这样、但这表明也不支持 USBC 规范。  

    此致、
    Chris