This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8864-Q1:LP8864-Q1 的 SEPIC 模式加热问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8864-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568993/lp8864-q1-sepic-mode-heat-up-issue-with-lp8864-q1

器件型号:LP8864-Q1


工具/软件:

您好、

我们将 TFT 显示屏与 LP8864-Q1 连接在 SEPIC 模式下、电流设置 270mA、并且 MOSFET 和电感器都在加热。

当开关频率设置为 500kHz 时、MOSFET (TQM130NB06CR) 和电感器 (MSD1278H-103MED) 会发热。 将频率增加到 1.8MHz 会导致温度进一步升高。 调节 ISET 电流对温升的影响很小。

我们使用所有四个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surender

    请检查设备是否正常工作。 它看起来设备无法正常工作。