请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8864-Q1工具/软件:
您好、
我们将 TFT 显示屏与 LP8864-Q1 连接在 SEPIC 模式下、电流设置 270mA、并且 MOSFET 和电感器都在加热。
当开关频率设置为 500kHz 时、MOSFET (TQM130NB06CR) 和电感器 (MSD1278H-103MED) 会发热。 将频率增加到 1.8MHz 会导致温度进一步升高。 调节 ISET 电流对温升的影响很小。
我们使用所有四个通道。