This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:申请引脚配置建议–LP87702-Q1

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1, IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564145/lp87702-q1-request-for-advice-on-pin-configuration-lp87702-q1

器件型号:LP87702-Q1
主题: IWR1843BOOST 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我为 LP87702-Q1 降压转换器设计了一个原理图。 我计划在除 3.3V 输入电压之外、没有任何数字输入/输出的情况下在独立运行模式下对其进行测试。

我的目标输出为:

  • 来自 SW_B0 的 1.8V

  • 来自 SW_B1 的电压为 1.24V

  • 来自 VOUT_BST 的 5V

我遵循了原理图检查清单 (https://www.ti.com/lit/zip/snvr494)。

对于引脚配置:

  • CLK、SDA、SCL、EN1 连接到 GND

  • GPO0、PG0、PG1、VMON1、VMON2 未连接

原理图供您参考。

能否请您确认是否遗漏了任何内容?

此外、该原理图是否可以在上述条件下运行?

提前感谢您的支持。