主题: IWR1843BOOST 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我为 LP87702-Q1 降压转换器设计了一个原理图。 我计划在除 3.3V 输入电压之外、没有任何数字输入/输出的情况下在独立运行模式下对其进行测试。
我的目标输出为:
-
来自 SW_B0 的 1.8V
-
来自 SW_B1 的电压为 1.24V
-
来自 VOUT_BST 的 5V
我遵循了原理图检查清单 (https://www.ti.com/lit/zip/snvr494)。
对于引脚配置:
-
CLK、SDA、SCL、EN1 连接到 GND
-
GPO0、PG0、PG1、VMON1、VMON2 未连接
原理图供您参考。


能否请您确认是否遗漏了任何内容?
此外、该原理图是否可以在上述条件下运行?
提前感谢您的支持。