This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550-Q1:NC 引脚是否可以悬空?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568808/ucc21550-q1-is-it-ok-to-leave-the-nc-pin-floating

器件型号:UCC21550-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我是 Otis Zheng、目前正在为 EVTech 提供支持、客户提出了一个问题。

他们使用采用 DWK 封装的 UCC21550-Q1、并需要更改为采用 DW 封装的 UCC21550-Q1、但已经完成了布局并完成了 PCB 板。  

他们可以使用采用 DW 封装的 UCC21550-Q1、但将布局保留为 16 引脚版本吗? 在 2 NC 引脚悬空的情况下? 是否会有任何风险?

提前感谢。

Otis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Otis:

    保持这 2 个 NC 引脚断开连接不应该有任何问题。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    感谢您的答复!

    此致、

    Otis