Other Parts Discussed in Thread: UCC21550-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21550-Q1工具/软件:
您好的团队、
我是 Otis Zheng、目前正在为 EVTech 提供支持、客户提出了一个问题。
他们使用采用 DWK 封装的 UCC21550-Q1、并需要更改为采用 DW 封装的 UCC21550-Q1、但已经完成了布局并完成了 PCB 板。
他们可以使用采用 DW 封装的 UCC21550-Q1、但将布局保留为 16 引脚版本吗? 在 2 NC 引脚悬空的情况下? 是否会有任何风险?
提前感谢。
Otis