请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 工具/软件:
尊敬的 TI:
在 My Application 中、我的硬件通过 c 型端口与笔记本电脑连接、并从中获取电源。 在此期间、它还通过 DP DM 线路与 USB 外设进行通信。 现在、当我的硬件从另一个 Type C PD 端口或直流适配器获得外部电源时。 然后、我需要进行电源角色交换、以便使笔记本电脑也处于充电模式、 在此过程中和之后、不得停止数据通信。
请通过 USB PD 或任何其他方法来建议解决方案、从而实现所需的全填充。
此致
Khodidas