This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL:BQ76942

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568777/usbcpd-application-customization-tool-bq76942

部件号:USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL


工具/软件:

尊敬的 TI:

在 My Application 中、我的硬件通过 c 型端口与笔记本电脑连接、并从中获取电源。 在此期间、它还通过 DP DM 线路与 USB 外设进行通信。  现在、当我的硬件从另一个 Type C PD 端口或直流适配器获得外部电源时。 然后、我需要进行电源角色交换、以便使笔记本电脑也处于充电模式、 在此过程中和之后、不得停止数据通信。

请通过 USB PD 或任何其他方法来建议解决方案、从而实现所需的全填充。

此致

Khodidas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khodidas、

    请给我一些时间来了解这个问题。 我会尽快回复你的。 对延迟深表歉意。

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别着急、慢慢来