This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:如果负载为低电平、当真正关断有效时、VOUT 保持在~800mV

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568647/tps61094-withdrawn-when-true-shutdown-active-vout-stays-at-800mv-if-load-low

器件型号:TPS61094


工具/软件:

激活真正关断模式 (EN=0、MODE=1) 时、电压轨保持在~800mV 左右、除非它主动放电。 这是预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您在哪里进行了该测试、您是否有任何波形和原理图? 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    【撤回查询】使用 TPS61094EVM 板重新检查此项、并且无法复制、必须在被测电路的某个位置发生电流泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、也许您可以在您的电路板上进行更多测试。 我将首先关闭该主题。 如果您找到更多信息、您可以再次提交工单。 谢谢。

    Aurora