请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61094工具/软件:
激活真正关断模式 (EN=0、MODE=1) 时、电压轨保持在~800mV 左右、除非它主动放电。 这是预期行为吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
激活真正关断模式 (EN=0、MODE=1) 时、电压轨保持在~800mV 左右、除非它主动放电。 这是预期行为吗?