This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137F-Q1:可以将 LM5137F 与 LM5146 同步吗?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5137F, LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568071/lm5137f-q1-is-it-possible-to-synchronize-lm5137f-with-lm5146

器件型号:LM5137F-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5137F、LM5146 、 LM5137

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:您过得怎么样?

在我最近的项目中、我使用 LM5137 作为双通道直流降压转换器 (5V、12V)。 同时、我还使用 LM5146 进行关断以获得另一个输出电压 (18V)。 两个器件共享同一个直流电源 (20V-60V)。 考虑到尽可能减少彼此的影响(例如启动)、我认为需要握手机制、例如同步。 我是否可以通过它们的同步引脚来同步这两个转换器(例如 LM5137F 作为主器件、LM5146 作为从器件)?

我期待您的友好回应。 非常感谢。

此致、

Nicole Wen

2025 年 9 月 21 日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    没关系。 请注意、LM5137 具有 90°SYNCOUT、而 LM5146 在 180°处。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、早上、Tim。 得到你的回答感觉有点轻松。 非常感谢,蒂姆。  

    此致、

    Nicole

    2023年9月23日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您问这个问题、Nicole。