Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5137F, LM5137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5137F-Q1主题中讨论的其他器件:LM5137F、LM5146 、 LM5137
工具/软件:
尊敬的 TI 工程师:您过得怎么样?
在我最近的项目中、我使用 LM5137 作为双通道直流降压转换器 (5V、12V)。 同时、我还使用 LM5146 进行关断以获得另一个输出电压 (18V)。 两个器件共享同一个直流电源 (20V-60V)。 考虑到尽可能减少彼此的影响(例如启动)、我认为需要握手机制、例如同步。 我是否可以通过它们的同步引脚来同步这两个转换器(例如 LM5137F 作为主器件、LM5146 作为从器件)?
我期待您的友好回应。 非常感谢。
此致、
Nicole Wen
2025 年 9 月 21 日