主题中讨论的其他器件:PMP7355、 TL431、
工具/软件:
您好:
我使用设计了一个 PoE 供电设备 TPS23753APWR 、基于 PMP7355 参考设计 。
主要区别在于我使用不同的变压器: EP1322S-10 ((LP≈160 µH @100kHz、36–72V 输入范围)。
我的目标输出是 12V 而不是 PMP7355 中的 3.3V。
问题
当我使用工作台电源为电路供电时 ( VDD–VSS 时为 24V、RTN 短接至 VSS 以进行测试 )、转换器无法正常启动:
-
VC 引脚 振荡介于~6.8V 和 7.8V 之间(绝不能保持高于 UVLO)。
-
栅极引脚 展示了~4V DC(使用 DMM)、但示波器上没有有效的 PWM 开关波形。
-
CS 引脚 读数约为 4V DC(使用 DMM)。
-
偏置 (AUX) 绕组输出 保持在 0V
-
无次级输出电压 (目标为 12V)。
-
IC 也会明显变热。
我尝试过的
-
将 TPS23753A 替换为新器件→相同结果。
-
已验证引脚上的 VDD–RTN = 24V。
-
已尝试两种方法 VC 处的 0.22 µF 和 0.1 µF 。
-
光耦合器反馈(TL431 环路) 在启动期间断开→无变化。
-
斜率补偿网络((VC→CS 二极管+电阻器) 可在测试期间移除。
-
RSN/CSN 当前为 RTN/470 pF(从 CS 到 330Ω 滤波器)。
-
RFRS = 124kΩ (~120kHz 开关)、 RBLNK = 162kΩ (~162ns 消隐)。
-
辅助绕组二极管 从 AUX 绕组连接到 VC((VC 的阴极)、绕组的另一端连接到 RTN。 VC 处的电容器 10 µF + 0.1 µF。
-
检查二极管方向和变压器连接与数据表点标识。
问题
可能导致的后果 VC 将振荡保持在 6-8V、并且永远不会转换到稳定运行 即使 VDD–RTN 施加了 24V 电压且辅助绕组方向正确、也是如此?
-
不同的变压器 (EP1322S-10 而非 PMP7355) 是否会阻止启动?
-
我的 RSN/CSN 或 RFRS/RBLNK 选择是否存在问题?
-
CS 引脚电压~4V DC 是否表示内部闭锁或连接错误?
-
在基准启动((RTN–VSS 短接)期间、TPS23753A 是否有任何已知的灵敏度?
调试这种情况的任何指导或检查清单都将非常有帮助。 我刚刚接触 PoE、非常感谢您的帮助。
谢谢你。