This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A PoE PD–VC 启动不能达到稳定运行、无 AUX 电压、无输出(基于 PMP7355 基准)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP7355, TPS23753A, TL431, TPS23753AEVM-004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565738/tps23753a-tps23753a-poe-pd-vc-start-up-does-not-reach-steady-operation-no-aux-voltage-no-output-based-on-pmp7355-reference

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP7355TL431、

工具/软件:

您好:

我使用设计了一个 PoE 供电设备 TPS23753APWR 、基于 PMP7355 参考设计
主要区别在于我使用不同的变压器: EP1322S-10 ((LP≈160 µH @100kHz、36–72V 输入范围)。
我的目标输出是 12V 而不是 PMP7355 中的 3.3V。

问题

当我使用工作台电源为电路供电时 ( VDD–VSS 时为 24V、RTN 短接至 VSS 以进行测试 )、转换器无法正常启动:

  • VC 引脚 振荡介于~6.8V 和 7.8V 之间(绝不能保持高于 UVLO)。

  • 栅极引脚 展示了~4V DC(使用 DMM)、但示波器上没有有效的 PWM 开关波形。

  • CS 引脚 读数约为 4V DC(使用 DMM)。

  • 偏置 (AUX) 绕组输出 保持在 0V

  • 无次级输出电压 (目标为 12V)。

  • IC 也会明显变热。

我尝试过的

  • 将 TPS23753A 替换为新器件→相同结果。

  • 已验证引脚上的 VDD–RTN = 24V。

  • 已尝试两种方法 VC 处的 0.22 µF 和 0.1 µF

  • 光耦合器反馈(TL431 环路) 在启动期间断开→无变化。

  • 斜率补偿网络((VC→CS 二极管+电阻器) 可在测试期间移除。

  • RSN/CSN 当前为 RTN/470 pF(从 CS 到 330Ω 滤波器)。

  • RFRS = 124kΩ (~120kHz 开关)、 RBLNK = 162kΩ (~162ns 消隐)。

  • 辅助绕组二极管 从 AUX 绕组连接到 VC((VC 的阴极)、绕组的另一端连接到 RTN。 VC 处的电容器 10 µF + 0.1 µF。

  • 检查二极管方向和变压器连接与数据表点标识。

问题

可能导致的后果 VC 将振荡保持在 6-8V、并且永远不会转换到稳定运行 即使 VDD–RTN 施加了 24V 电压且辅助绕组方向正确、也是如此?

  • 不同的变压器 (EP1322S-10 而非 PMP7355) 是否会阻止启动?

  • 我的 RSN/CSN 或 RFRS/RBLNK 选择是否存在问题?

  • CS 引脚电压~4V DC 是否表示内部闭锁或连接错误?

  • 在基准启动((RTN–VSS 短接)期间、TPS23753A 是否有任何已知的灵敏度?

调试这种情况的任何指导或检查清单都将非常有帮助。  我刚刚接触 PoE、非常感谢您的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    感谢您的联系。

    我会在 2-3 个工作日内回复您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    感谢您的耐心。  

    • 不同的变压器 (EP1322S-10 而非 PMP7355) 是否会阻止启动?

      答:  根据您刚才发送的规格、变压器可能不是原因。

    • 我的 RSN/CSN 或 RFRS/RBLNK 选择是否存在问题?

    • 答:  它们 在这里是合理的。 您是否还能提供 RCS 价值?

    • CS 引脚电压~4V DC 是否表示内部闭锁或连接错误?

    • 答:  ~4V 时的 CS 不应处于内部闭锁或连接错误。 但可能与 Vout 或占空比钳位有关。 您能提供 Vc 和 Vout 的波形吗?

    • 在基准启动((RTN–VSS 短接)期间、TPS23753A 是否有任何已知的灵敏度?

    • 答: 如果未连接 PSE 且由工作台电源提供 24V 电压、则 RTN-PSE VSS 短路不应产生影响。

    没有提到次级输出。 这是否意味着完全没有电压、或者输出低于 12V 但有一些值? 您能提供 Vout 波形吗?

    如果您还能分享 PoE PD 器件电路的原理图、将会很有帮助。

    最好的注意、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    drive.google.com/.../view
    尊敬的 Zhining:

    感谢您的跟进。 请在下面找到更多详细信息。

    • Rcs = 0.39Ω

    • VC 波形 :~10.7V DC(未观察到开关纹波)。

    • VOUT = 0V ;我无法观察到任何次级电压。

    • 无辅助绕组输出 电子产品。

    原理图

    • 我的原始设计基于 SLVA305C (TPS23753AEVM-004) 参考设计。

    • 原因在于变压器 HA3803-BLB 无法使用、我修改了电路并按照进行了修改 PMP7355 通过“空中布线“(UZAY MONTAJ)。

    • 在此过程中、我移除了不必要的器件并添加了 次级肖特基二极管 构建的参考设计。

    • R47 (RSN) 和 C30 (CSN) 已更新至 330Ω/ 470 pF

    • 因为我使用了变压器 EP1322S-10 而不是 HA3803-BLB、我禁用了 HA3803-BLB 设计中的“驱动器“部分、并使用了 A 肖特基二极管连接、例如 PMP7355

    摘要

    因此、我的 PD /前端可以有效地遵循 TPS23753AEVM-004 (SLVA305C) 、但变压器/次级部分已适应 PMP7355 因变压器可用性而异 (EP1322S-10)。 尽管发生了这些变化、但我仍然无法使 VC 维持在高于 UVLO、无 AUX 电压且无输出电压。

    如果这些修改能够解释转换器为什么无法启动、或者我应该关注其他方面(例如变压器极性/辅助连接或启动偏置路径)、您是否会给出建议?

    我希望这是解释性的。

    为了更清楚地说明、 此处的 原理图版本反映了我使用空气接线进行的修改。

    此致、
    Servan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    感谢您的更新。

    根据您提供的原理图、您需要断开辅助绕组和初级绕组。

    当它们串联时、 24V 将通过初级绕组和辅助绕组连接到 GND。 根据这两个绕组的 DCR、Vc 上的预期电压为 10.7V、与您的测量值一致、此时将没有输出电压。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhining、
    为了更清楚地解释我的问题、我根据变压器 (EP1322S-10) 更新了原理图设计。 进行此更新时、原理图中发生了一个错误;但是、我当前正在测试的 PCB 上不存在这个错误。 我目前测试的 PCB 是根据 SLVA305C 参考设计而设计的。 我通过边缘布线实施了所需的修改、从而将其转换为 PMP7355 参考设计。

    我不确定我无法获得输出的原因是因为所选的组件值、还是有另一个潜在问题。如果您能提供帮助、我将不胜感激。 谢谢你。

    此致、
    Servan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:  

    感谢您的解释。

    如您所述、您软键连接新的变压器。 您修改了次级侧电路。

    您还能解释一下新变压器的导线方式吗? 这些引脚如何连接到之前的原理图引脚。

    您还能记下先前的原理图上所做的修改吗?  

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhining、

    您可以 在此处找到 说明之前原理图设计和我如何进行连接的 PDF 文档。

    此致、
    Servan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    感谢您的更新。 我明天会回来的。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    很抱歉耽误你的时间。 我会在 2-3 个工作日内回复您。

    感谢您的理解。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    根据您对变压器极性连接的描述、两个变压器应以这种方式兼容。

    但从布局图来看、变压器的引脚 2 似乎未连接到引脚 2 焊盘。 您能否确认电路板上的所有连接均已验证?

    此外、根据您的描述、辅助绕组没有输出。 我建议您检查 Vcc 波形。

    您能否尝试探测 Vcc 波形和栅极-RTN 波形?

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhining、

    是的、我已验证所有连接均已完成。 我画了上面的丝网 变压器引脚 2 并将其绑定到 GNDD 多边形 正下方。

    正如您所指出的、因为我没有从获得能量 辅助绕组 VC 输出电压保持在阈值以下、这时没有电压 电源。 更改之后 与 VC 相关的电容器值 、该问题已解决。 从适配器为电路板供电后、便可在上获得所需的输出 变压器次级侧

    我现在面临一个不同的问题。 如原理图所示 36-52V J4 J3 ,设计工作正常,我观察到一个稳定 12V 误差。 不过、当我为电路板供电时 J6 (RJ-45) 最大电流 PoE 交换机 、在时、输出将打开和关闭 1 秒 间隔—12 V 出现、然后下降。 测量值介于 VDD_B VSS_B 、电压也会上升到 52V 然后折叠到 0V 测量。

    这种行为可能是什么原因造成的?

    此致、
    Servan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Servan:

    很高兴听到您以前的问题已得到解决。

    对于您提到的新问题、您是否意味着 12V 开启和关闭 重复性 单位间隔? 您是否在 12V 端口有负载?

    您是否有 VDD、VCC 或 Vout 的波形? 您还能提供二极管桥 D9/D10 的规格吗?

    谢谢、

    Zhining