This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:Vadj 查询

Guru**** 2554490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568870/tps7a4501-sp-vadj-query

器件型号:TPS7A4501-SP


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我在浏览 TPS7A4501-SP 数据表时发现、Vadj 在整个工作范围内的最小值为 1.174V、最大值为 1.246V。 我假设这随后会线性调整、以便对于 Vout=3.3V 的设计(例如,Vadj 的变化可能会导致输出介于 3.202V (1.174*3.3/1.21) 至 3.398V (1.246*3.3/1.21) 之间的任何值、即与标称值的偏差+/–98mV。

此假设是否正确? 查看为 25°C 所声明的值时、 Vadj 与典型值相比的变化仅为+/–14mV、是否可以假设这是器件间的变化、整个范围内的额外变化 22mV 是由于温度导致的?

此致、

David Court

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    用于近似计算 Vadj 变化对 VOUT 设定电压影响的方法大致有效。 其他因素,如 Iadj 可以考虑根据您的需求.

    使用我们数据表规格的最小值/最大值通常是一种相当保守的方法、因为它们考虑了器件间的差异、整个温度范围(除非仅指定为单温度)、工作电压/负载(取决于规定的测试条件)、额定 TID(根据 SMD)、并且在此基础上包括一些统计保护带。  

    查看为 25°C 规定的值 时、Vadj 与典型值相比的变化仅为+/–14mV、是否正确地假设这是器件间的变化、整个范围内的额外变化为 22mV 是温度引起的?

    是的、25°C 测试在很大程度上突出了单个温度、VIN 和负载条件下的器件间差异。 全范围测试显示了温度、线路和负载角的影响。 我们还有一个典型的图表显示温度对一个测量单元的影响、以深入了解 Vadj 如何随温度的变化而变化。  

    我们的 TID 报告 也可参考、因为它显示了 25°C 下 Vadj 在 VIN 和 IOUT 角上的辐射前后测量。 如果您对容差的分析对设计目标来说有点紧张、那么这可能是一个有用的数据点。  

    谢谢、

    Sarah