This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:所需的支持 — BQ40Z80RSMR 应用中的 I2C 系列电阻器故障

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566680/bq40z80-support-required-i2c-series-resistor-failure-in-bq40z80rsmr-application

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们在应用中使用 BQ40Z80RSMR、并将其与 iWave (SMARC IMX8QMAEC) S5 和 S7 I2C 线路相连接。 我们在这些 I2C 线路上的 iWave SOM 附近添加了 33Ω、1/16W 串联端接电阻器、以及 BQ 侧的 1/10W 电阻器 100Ω。  

我们观察到这些 I2C 串联端接电阻正在熔断。 最初、我们假设这可能是 ESD 事件导致的、因此我们在设计中添加了 TVS 二极管。 然而、我们仍然面临着相同的问题:即使有 ESD 保护、串联电阻也会继续熔断。  

我们还与 iWave 团队沟通、以检查问题是否可能出现在 SOM 方面。 您能帮助我们研究 BQ40Z80 侧的原理图吗?

需要注意的一点是、尽管我们将 iWave SOM 的多条 I2C 线路用于其他接口、但仅当使用 BQ40Z80 IC 时才会出现此问题。

对于下一个版本、我们正在考虑将 33Ω 1/16W 电阻器替换为 1/4 W 器件。

能否请您就这些串联端接电阻器熔断的可能原因分享您的想法?

由于 NDA、我们无法公开分享原理图。 您能给我提供您的电子邮件 ID、以便我直接通过电子邮件分享原理图吗?

此问题非常关键、我们非常感谢您对解决此问题的支持。

谢谢、
Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队内的人员审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?