Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27546-G1主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
工具/软件:
您好:
我需要 BQ27546YZFR-G1 电量监测计 IC 的驱动程序。
请为此提供适当的 I2C 驱动程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
工具/软件:
您好:
我需要 BQ27546YZFR-G1 电量监测计 IC 的驱动程序。
请为此提供适当的 I2C 驱动程序。
TI 不提供 I2C 驱动程序、因为这些驱动程序取决于确切的主机控制器品牌/型号。
bq27546 是一款具有闪存存储器的电量监测计、因此应使用 bqStudio 中的 Golden Image 对.df.fs 文件的.bq.fs 进行配置。 这些文件包含必须在生产环境或主机 UC(系统内)或者在测试/开发 bqStudio + EV2400 + bq27546 EVM 期间执行的所有 I2C 指令。
有关.fs 格式的更多信息、请参阅: e2e.ti.com/.../faq-bqstudio-what-is-the-ti-bms-flashstream-file-format