This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:用于 I2C 驱动程序

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567870/bq27546-g1-for-i2c-drivers

器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

工具/软件:

您好:

我需要 BQ27546YZFR-G1 电量监测计 IC 的驱动程序。

请为此提供适当的 I2C 驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不提供 I2C 驱动程序、因为这些驱动程序取决于确切的主机控制器品牌/型号。

    bq27546 是一款具有闪存存储器的电量监测计、因此应使用 bqStudio 中的 Golden Image 对.df.fs 文件的.bq.fs 进行配置。 这些文件包含必须在生产环境或主机 UC(系统内)或者在测试/开发 bqStudio + EV2400 + bq27546 EVM 期间执行的所有 I2C 指令。

    有关.fs 格式的更多信息、请参阅: e2e.ti.com/.../faq-bqstudio-what-is-the-ti-bms-flashstream-file-format