This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718B-Q1:Bq79718

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566331/bq79718b-q1-bq79718

器件型号:BQ79718B-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

您好、  

m 使用 bq79718 EVM、以及 usb2any 和 GUI-“BQ79XX"。“。  

我需要一个有关如何使用 GUI 的视频短片?  

此外、我需要一个有助于使用 GUI 的文档。  

另外,如果一些可以帮助使用 GUI 在睡眠和关机中安全,将会很有帮助

此外、还在寻找如何在不测量消耗电流的情况下验证是否在睡眠或关断模式下安全。  

此外、我跟踪了 EVM n usb2any 之间的 UART 命令、但在查询中无法解释发送了什么? 请帮助调试消息、在响应消息的某些部分、我可以验证为电芯电压。 有些人可以提供帮助吗?  

也仅使用 GUI 唤醒。  

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能够使用 GUI Bq79718 和 Usb2Any 验证 AFE 的睡眠和关断。

    现在问题是一个 AFE 进入睡眠状态、如果发生 UN、nFault Pin 从高变为低电平。

    我不能使 tpin 高,并退出睡眠模式,我该怎么做?

    提前感谢。

    Re、

    RK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    睡眠后 UV 事件 I trggerd、然后 nFault 从高电平变为低电平。

    我应该怎么做才能使 AFE 退出睡眠状态?

    此外、如何从低电平状态使 nFault 为高电平?