请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79718B-Q1主题中讨论的其他器件:USB2ANY
工具/软件:
您好、
m 使用 bq79718 EVM、以及 usb2any 和 GUI-“BQ79XX"。“。
我需要一个有关如何使用 GUI 的视频短片?
此外、我需要一个有助于使用 GUI 的文档。
另外,如果一些可以帮助使用 GUI 在睡眠和关机中安全,将会很有帮助
此外、还在寻找如何在不测量消耗电流的情况下验证是否在睡眠或关断模式下安全。
此外、我跟踪了 EVM n usb2any 之间的 UART 命令、但在查询中无法解释发送了什么? 请帮助调试消息、在响应消息的某些部分、我可以验证为电芯电压。 有些人可以提供帮助吗?
也仅使用 GUI 唤醒。
RJ