This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70880-Q1:睡眠电流选项

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568301/lm70880-q1-sleep-current-optmization

器件型号:LM70880-Q1


工具/软件:

您好的团队、

客户正在 EVM 上测试 LM70880-Q1 的睡眠/静态电流。 这些代码将系统设置为下图中突出显示的条件(与数据表中所述相同)。 Vin=48V Vout=12V、他们添加了一个与输入串联的手持式万用表、并测试电流测量范围为 600uA/0.1uA。 他们测试了万用表显示的平均电流约为 450uA、这高于数据表中的值。 因此、问题如下:

1.在数据表条件下、偏置电路是否连接到 12Vout? 客户将辅助电源与输出相连、可以产生 450uA 的电流。

2.任何原因都可能导致测试电流远高于数据表中的典型值?  

3、有什么方法客户可以尝试降低睡眠/静态电流?  

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    数据表中的静态电流只是 IC 获取的电流。 客户在输入点测量的是整个电路的总电流的总和(即输入 EMI 滤波器漏电流+一些开关损耗(在 FET 中)+电感器中的损耗+反馈梯中的漏电流(如果他们在 EVM 中使用该电流))。 因此、在 Vin 下测量时、该值肯定会高得多。  

    希望这有所帮助。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您的反馈。 那么、客户如何准确地测试静态电流呢? 在 IC 的 Vin 点与电流表串联? 由于功率从 IC 经过然后流向电感器、似乎很难仅测试 IC 的功率、有任何其他方法?

    根据我的理解、IQ 睡眠电流应该包括电源电流以及内部 FET 的功率损耗、我是否正确?

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    如果您查看静态电流的测试规格、其中提到了空载、无开关。  

    因此、没有负载电流、并且 IC 中也没有开关损耗。 静态电流仅测量 IC 内部电路消耗的电流。  

    我将与测试团队联系、以获得准确的测试设置以复制结果。  

    谢谢、

    此致、

    Taru