工具/软件:
您好的团队、
客户正在 EVM 上测试 LM70880-Q1 的睡眠/静态电流。 这些代码将系统设置为下图中突出显示的条件(与数据表中所述相同)。 Vin=48V Vout=12V、他们添加了一个与输入串联的手持式万用表、并测试电流测量范围为 600uA/0.1uA。 他们测试了万用表显示的平均电流约为 450uA、这高于数据表中的值。 因此、问题如下:
1.在数据表条件下、偏置电路是否连接到 12Vout? 客户将辅助电源与输出相连、可以产生 450uA 的电流。
2.任何原因都可能导致测试电流远高于数据表中的典型值?
3、有什么方法客户可以尝试降低睡眠/静态电流?

BR、
制造商