主题中讨论的其他器件:LP87524J-Q1、
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
您能否确认 PGOOD 引脚(引脚 7)的输出电流?
客户使用此信号来启用 LP87524J-Q1、但它无法正常工作、因此我需要确认输出电流以防万一。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
您能否确认 PGOOD 引脚(引脚 7)的输出电流?
客户使用此信号来启用 LP87524J-Q1、但它无法正常工作、因此我需要确认输出电流以防万一。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐
尊敬的 Frank:
感谢您的支持。
客户遇到运行 LP87524J-Q1 的问题。
-它们将 LM63635-Q1 的输出应用于 LP87524J-Q1 的 VIN 和 EN ->没有问题。
-它们将 LM63635-Q1 的输出应用于 LP87524J-Q1 的 VIN // LM63635-Q1 的 PGOOD 应用于 LP87524J-Q1 的 EN ->不工作。
我检查过 PGOOD 是一个开漏引脚。 客户使用 VCC 引脚(引脚 3)正确上拉。
VCC 引脚的最大电流值是多少?
2.我在下面的数据表 17 页中发现输入精密使能行为。

施加 VIN 和使能后、VCC 似乎首先使能、VOUT 稍后使能。
那么可以将上拉 VCC 连接到 PGOOD 引脚吗?
此致、
追逐
尊敬的 Frank:
感谢您的支持。
我将原理图附在另一个主题中。 请参阅以下链接。
那么、您能否检查 VCC 引脚的最大输出电流值?
此致、
追逐