This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635-Q1:请确认 PGOOD 引脚的输出电流。

Guru**** 2588775 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524J-Q1, LM63635-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565898/lm63635-q1-please-confirm-the-output-current-of-pgood-pin

器件型号:LM63635-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87524J-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否确认 PGOOD 引脚(引脚 7)的输出电流?

客户使用此信号来启用 LP87524J-Q1、但它无法正常工作、因此我需要确认输出电流以防万一。

 LP87524J-Q1:有关时序图的问题 

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    PGOOD 是一个开漏引脚、因此您需要一个上拉电阻器。

    有关更多详细信息、请参阅下面的片段。

    您看到了什么问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您的支持。

    客户遇到运行 LP87524J-Q1 的问题。

    -它们将 LM63635-Q1 的输出应用于 LP87524J-Q1 的 VIN 和 EN ->没有问题。

    -它们将 LM63635-Q1 的输出应用于 LP87524J-Q1 的 VIN // LM63635-Q1 的 PGOOD 应用于 LP87524J-Q1 的 EN ->不工作。

    我检查过 PGOOD 是一个开漏引脚。 客户使用 VCC 引脚(引脚 3)正确上拉。

    VCC 引脚的最大电流值是多少?

    2.我在下面的数据表 17 页中发现输入精密使能行为。

    施加 VIN 和使能后、VCC 似乎首先使能、VOUT 稍后使能。

    那么可以将上拉 VCC 连接到 PGOOD 引脚吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以使用一个电阻将 PGOOD 上拉至 VCC、以将电流限制在 5mA 以下。

    如果您可以绘制客户原理图的图像、我将能够进一步帮助您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您的支持。

    我将原理图附在另一个主题中。 请参阅以下链接。

     LP87524J-Q1:有关时序图的问题 

    那么、您能否检查 VCC 引脚的最大输出电流值?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    未对 VCC 的输出电流进行表征、因为我们不允许将任何可感知负载连接到该引脚。

    如数据表中所述、VCC 可用于上拉和其他逻辑设置。  不应超过负载的 1mA。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    感谢您的支持。

    正如您通过上面的链接可以看到原理图一样、我的客户使用 PGOOD 信号来启用另一个 IC。 您认为这是可能的选择吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    使用 PGOOD 控制另一个器件的 EN 时应该没有问题。

    谢谢