This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:tRST 明显低于数据表中所述的值

Guru**** 2811765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567843/tps3851-trst-is-significantly-lower-than-mentioned-in-datasheet

器件型号:TPS3851


工具/软件:

您好、

 我使用以下电路布局测量 TPS3851 的 WDO 引脚 (tRST) 上的低电平输出持续时间:

WDO 引脚上的预期低电平脉冲应约为 200ms 的低电平脉冲、但我只获得了 124ms 的低电平脉冲。

原因可能是什么? tRST 不能以任何方式配置、所以为什么我看到的持续时间只有 120ms、而不是 200ms? 非常感谢您对此提供宝贵反馈。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishrut、  

    您能否告诉我、您是否曾尝试过另一个示例、以便了解此行为是否与 IC 重复?

    在上面的示波器图片中、输出被置为有效的原因是什么? 是 UV 故障还是看门狗计时故障? 您知道它们都是 120ms 吗?  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、感谢您的答复。 观察结果:

    1) 到目前为止,我们还没有尝试用相同 IC 的另一个样本替换。 我们将尽早在此处更新。

    2) 输出变为逻辑低电平的原因 将始终为 WDO 且从不复位(因为 3.3V VCC 稳定)。 我们已在 RESET 和 WDO 引脚之间填充并取消填充 0r、但结果仍然相同。 因此、根据我们的观察、无论 RESET 引脚是否与 WDO 短路、都没有关系。 输出低电平应始终为 200ms 的逻辑低电平、但这不是我们在这里看到的结果。 希望这有所帮助。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、回复第一部分的更新:我们确实通过更换相同 IC 部件号的新样品进行了检查、结果仍然相同。 请在此处建议我们如何继续。 谢谢。

    -维什鲁特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishrut、  

    感谢您使用另一个 IC 进行测试。 请分享一下 ESD 袋的图像。 批号和 组装地点 (ASO) 会在发货/包装盒标签上注明。  

    在下一步中、您能否将 CWD 配置更改为 CWD = 10kΩ to VDD、SET1 = 1 并测量最长和最长时序? 这样、我们可以确认时序问题是否 与另一个配置重复。 还请分享 具有 WDI、WDO 和 HW_SHUTDOWN 的示波器图片。

    我将订购您的器件型号 TPS3851G25EDRBR、以测试我是否会再次出现此问题。 我可能需要 3-5 天才能收到 IC。

    有关原理图的侧边反馈:您可以将 SW1 连接到 MR 引脚、而不是将其置于复位状态。 MR 引脚是 MANUEL RESET 引脚、只要它为低电平、RESET 就会被置为有效。  

    谢谢、

    Sila.