This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072:在充电条件下不工作

Guru**** 2588785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1565826/bq24072-bq24072-not-working-in-charging-condition

器件型号:BQ24072


工具/软件:

尊敬的团队:

10 多年来、我们一直在产品中使用 bq24072 充电 IC、现场部署了大约 30,000 台设备。

最近,我们采购了一批新的 bq24072 IC。 但是、我们发现了一个反复出现的问题:

  • IC 可在中正常工作 仅电池模式 、但是 充电时无法正常工作 (连接至外部电源)。

  • 在某些情况下、会发生故障 写入速度 而不是在生产后立即进行。

  • 用已知良好的 bq24072 IC 替换有故障的  bq24072 IC 可恢复充电功能。


我们在大约一年前就提出了关于这个问题的询问、但问题仍然存在、并影响到外地单位。 因此、请为我们提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    感谢您的联系。 bq24072 的质量故障分析率没有增加、也没有出现任何表明存在质量问题的情况。  我有几个问题可以帮助您更好地理解问题:

    • 多个构建中是否发生了此问题?  受影响的产品是否已投入生产一段时间、以前没有出现此问题?
    • 故障率是多少? 有多少设备显示此问题? 这只是在较新的版本中发生的吗?
    • 自该问题发生以来、您的生产工艺或电路板组装是否有任何变化? 设计或 BOM 是否以任何方式更改?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 多个构建中是否发生了此问题? 受影响的产品是否已投入生产一段时间、以前没有出现此问题?
      是的、在多个构建中发生了此问题。 如前所述、在某些情况下、问题会随着时间的推移而出现。 此问题发生在以前的生产版本中、但未达到此速率

    • 故障率是多少? 有多少设备显示此问题? 这只是在较新的版本中发生的吗?
      故障率约为 5 % 。 约为 5. 0 个单元 已经显示出该问题。 主要在中观察到该现象 较新版本

    • 自该问题发生以来、您的生产工艺或电路板组装是否有任何变化? 设计或 BOM 是否以任何方式更改?
      没有,没有 无更改 我们的 生产过程 电路板组装 器件 BOM 因为这个问题开始发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    感谢您的跟进。

    您能否提供有关故障 IC 的更多详细信息? 输入是否仍然能够在 OUT 上提供系统负载? 连接输入时、电池是否有任何充电电流? 连接有效输入适配器后、/PGOOD 是否为低电平? 是否有任何引脚短接? 连接电池和输入适配器后、您要在 OUT、IN 和 BAT 引脚上测量什么电压?

    您是否执行了 A-B-A 交换以确认 IC 出现问题?

    (a) 从原故障电路板上拆下故障器件 (A)。

    (B) 将故障部件 (A) 更换为已知良好的部件 (B)、并检查原故障电路板 现在是否正常工作。

    (A) 将故障部件 (A) 放在 已知良好的电路板上、查看 部件是否存在问题。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    下面我附上了您所问问题的答案、

    1.输入是否仍然能够为输出提供系统负载?
    是的
    2.连接有效输入适配器时/PGOOD 是否为低电平?
    是的
    3.是否有任何引脚短接?

    4.连接电池和输入适配器时,您在 OUT、IN 和 BAT 引脚上测量什么电压?
    输出 — 4.35V
    IN - 4.75V
    BAT - 0 - 2V

    我们已执行 A-B-A 交换以确认 IC 问题
    (a) 从原故障电路板上拆下故障器件 (A)。
    (B) 将故障部件 (A) 更换为已知良好的部件 (B)、并检查原故障电路板现在是否正常工作。
    电路板和 IC 在上述条件下正常工作。

    (A) 将故障部件 (A) 放在已知良好的电路板上、查看部件是否存在问题。
    问题 IC 在正常工作的电路板上无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveen:

    在 BAT 引脚上测量到 0 至 2V 时、电池电压是多少? 电池组上是否有电池保护器 IC?

    如果您能分享原理图、将会很有帮助。

    此外、当输入适配器和电池均已连接且应进行充电时、/CHG 是否为低电平?

    此致、

    Alec