This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:电源仅 5V/3A 问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567645/tps25751-power-source-5v-3a-only-issue

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:LM51772

工具/软件:

我将 TPS25751 用于 USB PD 应用、现在只需 5V/3A 电源即可。 我设计了一个降压 LM51772、可输出 5V 电压、该电压连接到 TPS25751 PP3。

I config PP3 作为此应用的源是否可行?

很奇怪、在我描述的 I CONFIG 之后、我将其连接到手机、我测得输出电压为 0V~3V  瞬变电压。  

如何找到问题所在? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayue:  

    您能否提供您为此 PD 设计创建的 JSON?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS25751_5F00_pp3_5F00_5v_5F00_0917.zipPlease检查随附的 JSON 文件 zip、谢谢。 我只配置 5V/3A PDO、PP3 提供该 PDO、但无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayue:  

    让我们通过直接消息传递脱机、请接受我的申请。  

    我将继续、关闭该主题。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin