请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751主题中讨论的其他器件:LM51772、
工具/软件:
我将 TPS25751 用于 USB PD 应用、现在只需 5V/3A 电源即可。 我设计了一个降压 LM51772、可输出 5V 电压、该电压连接到 TPS25751 PP3。
I config PP3 作为此应用的源是否可行?
很奇怪、在我描述的 I CONFIG 之后、我将其连接到手机、我测得输出电压为 0V~3V 瞬变电压。
如何找到问题所在? 谢谢你