This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:关于 TPS7A45 的 RoHS

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568168/tps7a45-regarding-the-rohs-of-the-tps7a45

器件型号:TPS7A45


工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑符合 RoHS2 标准的替代产品。

TPS7A45 列为符合 RoHS 标准的器件、如下所示、但对于 2011 年后修订的器件、当 RoHS 修正为 RoHS2 时、我们是否可以将其视为符合 RoHS2 标准、而不是符合 RoHS1 标准?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

     TPS7A4518KTTR 的限制化学品测试报告列出了 RoHS2 限制使用但低于 RoHS 规定限值的其他化学品的测试结果。  

    此致、

    Alex Davis