This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2969T:如果不使用、如何配置 CTL 和 REG 引脚?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568136/bq2969t-how-to-configure-ctl-and-reg-pin-if-unuse

器件型号:BQ2969T


工具/软件:

尊敬的专家:

如果不使用、如何配置 CTL 和 REG 引脚? 如果不使用、我们是否可以让 CTL 和 REG 保持悬空? 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    CTL 引脚应连接到 VDD、REG 引脚仍应将 1uF 电容器连接到 VSS。  

    此致、
    Alexis