This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861 的设计问题

Guru**** 2556380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1566901/tps23861-the-design-issue-for-tps23861

器件型号:TPS23861


工具/软件:

您好、

请查看我们的 TPS23861 原理图、 这是我们的最新电路板、具有 4 通道 POE 网络端口。 目前、所有 POE 功能尚未发布。

芯片的 3.3V 和 48V 电源是正常电源、但漏极引脚一直是 48V、GATepin 始终处于低电平。  

请问这种情况的主要原因是什么?

e2e.ti.com/.../SKYLAKE--PG49-POE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    感谢您联系我们。 我将审查这一点,并得到你明天 (9/19)。

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anagha:

    如果我们的原理图有任何错误、请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您的耐心。 以下是我关于原理图的一些说明:

    1.我建议将连接到 VDD 引脚的 CV2 旁路电容的封装尺寸增加到 0603 或 0805。 这可以帮助减少电容随时间的下降。  

    2.可考虑使用/RESET 和/SHTDWN 的外部上拉电阻、可能为 10k Ω。  

    3.确保端口保险丝的额定电压至少为 60 VDC。 端口保险丝的额定电流 (1.5A) 看起来不错。  

    4.请注意、端口 FET 的 RDS (ON) 值应略高、在 50m Ω 和 150m Ω 范围内 (Vgs 为 10V)。 如果更换 FET、请确保阈值电压至少为 2V。  

    5.设计中是否有 TVS 二极管? 48V 电源引起的任何瞬变都需要使用这些电容器。  

    请告诉我、添加 TVS 二极管是否解决了低栅极引脚的问题。 我在原理图上没有看到与之相关的任何其他问题。

    此致、

    Anagha