This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:上升和下降时间更长 — 偏斜率低

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567806/tps4h160-q1-slower-rise-and-fall-time---low-skewrate

器件型号:TPS4H160-Q1


工具/软件:

TPS4H160-Q1 器件 µs µs 的低导通和关断压摆率、范围为 0.1V/μ s 至 0.55V/μ s。 对于 24V 输出、这相当于上升时间约为 100µs。 您能否澄清这种故意延长上升和下降时间背后的理由? µs 器件可显著提高压摆率、通常在 10–20V/μ s 范围内。 TPS4H160-Q1 在设计时考虑了哪些关键设计注意事项或应用特定的要求、因而能够采用如此低的压摆率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用更高压摆率电感负载的快速转换期间、线束和 PCB 布线中的寄生电感可能会导致振铃或过冲。 此外、在汽车和工业系统中、长电缆充当传输线。 压摆率增加导致的快速边沿会产生噪声、从而干扰系统的其他部分。  

    BR、  

    Alan