请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4H160-Q1工具/软件:
TPS4H160-Q1 器件 µs µs 的低导通和关断压摆率、范围为 0.1V/μ s 至 0.55V/μ s。 对于 24V 输出、这相当于上升时间约为 100µs。 您能否澄清这种故意延长上升和下降时间背后的理由? µs 器件可显著提高压摆率、通常在 10–20V/μ s 范围内。 TPS4H160-Q1 在设计时考虑了哪些关键设计注意事项或应用特定的要求、因而能够采用如此低的压摆率?