请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76202-Q1工具/软件:
1.对 EMI EMC 的影响。 如果我们使用以下 IC
2.将 32 伏的 Vbatt 提供给 IC 的 OUT(引脚 16,17)引脚时,会对 IC 产生什么影响。 它会关闭。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
1.对 EMI EMC 的影响。 如果我们使用以下 IC
2.将 32 伏的 Vbatt 提供给 IC 的 OUT(引脚 16,17)引脚时,会对 IC 产生什么影响。 它会关闭。