This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76202-Q1:想了解对 IC 的影响、以实现低于运行电压

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568357/lm76202-q1-want-to-know-impact-on-the-ic-for-below-operation

器件型号:LM76202-Q1


工具/软件:

1.对 EMI EMC 的影响。 如果我们使用以下 IC

2.将 32 伏的 Vbatt 提供给 IC 的 OUT(引脚 16,17)引脚时,会对 IC 产生什么影响。 它会关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、由于没有开关元件,这会产生有限的影响。 它有电荷泵。

    2.设备有 RCB。 当 VOUT VIN>VIN 时、B-FET 将打开。

    谢谢  

    Amrit