This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1568242/bq25798-bq25798

器件型号:BQ25798


工具/软件:

您好、

只想知道 对于单节电池配置、如果 BQ2598 的输入电压为 20V、我们是否会在输出端(即 SYS 引脚)获得 5V(或附近)电压?

降压操作是否会在内部进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    无论输入电压如何、SYS 都被调节至 MINSYS 电压 (1S 为默认值= 3.5V)、然后跟随电池电压上升至 VREG(1S 为 4.2V 默认值)加上几百 mV。  MINSYS 不能设置为高于 VREG。   

    此致、

    Jeff