请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798工具/软件:
您好、
只想知道 对于单节电池配置、如果 BQ2598 的输入电压为 20V、我们是否会在输出端(即 SYS 引脚)获得 5V(或附近)电压?
降压操作是否会在内部进行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
只想知道 对于单节电池配置、如果 BQ2598 的输入电压为 20V、我们是否会在输出端(即 SYS 引脚)获得 5V(或附近)电压?
降压操作是否会在内部进行?