请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3100EVM-089主题中讨论的其他器件:LMG3100R017
工具/软件:
您好:
我将使用设计半桥系统 LMG3100R017 并且对的尺寸和功耗有疑问 压摆率控制电阻器 (下面圈出)。
评估板的数据表显示它使用了 0402 0.063W 电阻器 我想知道这个值是如何确定的。 它是基于为栅极充电所需的能量吗? 我计划使用 0603 电阻器 、我认为这将是足够的、但我想了解甄选过程背后的推理。
谢谢!