This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100EVM-089:压摆率控制电阻器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1567590/lmg3100evm-089-slew-rate-control-resistor

器件型号:LMG3100EVM-089
主题中讨论的其他器件:LMG3100R017

工具/软件:

您好:

我将使用设计半桥系统 LMG3100R017 并且对的尺寸和功耗有疑问 压摆率控制电阻器 (下面圈出)。

评估板的数据表显示它使用了 0402 0.063W 电阻器 我想知道这个值是如何确定的。 它是基于为栅极充电所需的能量吗? 我计划使用 0603 电阻器 、我认为这将是足够的、但我想了解甄选过程背后的推理。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuta、

    对延迟的回复表示歉意。

    0402 0.063W 电阻器的选择主要由布局注意事项决定、具体而言、是为了尽可能地减小从 VCC 引脚到 AGND 引脚形成的环路面积。 较小的封装有助于减小寄生电感并提高与压摆率控制相关的性能。 虽然也可以使用您建议的 0603 封装、但必须确保从 VCC 引脚通过压摆率电阻器到 VCC 电容器、再回到 AGND 的环路在布局中尽可能紧密。

    关于额定功率:根据 VCC 电源轨的最大工作电流(即 20mA) 和)和 10Ω 的最大预期压摆率电阻、选择了 0.063W 电阻。这会导致功率耗散约为 0.004W。在合理的裕度内、我们选择了可用的最接近标准电阻额定值。

    此致、
    Adithya