Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J
工具/软件:
您好、
我使用您的 IC 进行了设计 BQ25303J、根据您的一位技术支持员工(BQ25303J:数据表中的典型应用电路) 的建议、我未实施“具有外部电源路径的 10.2.2 典型应用“中提到的原理图、但他建议的替代方案是:“将 VSYS(即系统输出)直接连接到 VBUS 引脚、而不是 PMID 引脚“


我已经生产了这个 PCB 的原型,我发现它工作正常与“虚拟“充电器( 5V 修复),但它并不总是适用于智能充电器。
我已经将 5.1k 电阻器正确放置在 USB 侧。
我发现智能充电器在连接后似乎不希望在 VBUS 上看到任何电压。
解决这个问题、我发现有两种可能的实现方法可行:
1) 返回到数据表中详述的原始 schamatic。 不过我很担心、因为在上一张机票中、技术人员建议:“当 PMID 上连接足够大的负载时、BQ25303J 有时会在正确检测到输入拔出时遇到问题。 因此、我们 建议不要将系统负载连接到 PMID 引脚。 “
2) 将 VUSB 与 VBUS 隔离。 VUSB 连接到 BQ25303J 的引脚 1


您会向我推荐什么?
谢谢你。