This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:使用智能充电器充电时出现问题

Guru**** 2617435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570482/bq25303j-problems-charging-with-a-smart-charger

器件型号:BQ25303J


工具/软件:

您好、  

我使用您的 IC 进行了设计 BQ25303J、根据您的一位技术支持员工(BQ25303J:数据表中的典型应用电路)  的建议、我未实施“具有外部电源路径的 10.2.2 典型应用“中提到的原理图、但他建议的替代方案是:“将 VSYS(即系统输出)直接连接到 VBUS 引脚、而不是 PMID 引脚“

我已经生产了这个 PCB 的原型,我发现它工作正常与“虚拟“充电器( 5V 修复),但它并不总是适用于智能充电器。  

我已经将 5.1k 电阻器正确放置在 USB 侧。  

我发现智能充电器在连接后似乎不希望在 VBUS 上看到任何电压。  

解决这个问题、我发现有两种可能的实现方法可行:  

1) 返回到数据表中详述的原始 schamatic。 不过我很担心、因为在上一张机票中、技术人员建议:“当 PMID 上连接足够大的负载时、BQ25303J 有时会在正确检测到输入拔出时遇到问题。 因此、我们 建议不要将系统负载连接到 PMID 引脚。 “

2) 将 VUSB 与 VBUS 隔离。 VUSB 连接到 BQ25303J 的引脚 1  

您会向我推荐什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    1) 返回到数据表中详细说明的原始电路图。 不过我很担心、因为在上一张机票中、技术人员建议:“当 PMID 上连接足够大的负载时、BQ25303J 有时会在正确检测到输入拔出时遇到问题。 因此、我们 建议不要将系统负载连接到 PMID 引脚。 “

    以前提出的建议仍然有效。 TI 不建议在此特定充电器 IC 上将系统负载连接到 PMID。  

    [引述 userid=“624779" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570482/bq25303j-problems-charging-with-a-smart-charger

    2) 将 VUSB 与 VBUS 隔离。 VUSB 连接到 BQ25303J 的引脚 1  

    [/报价]

    我建议在 VUSB 和系统输出节点之间进行隔离。  

    此致、

    Garrett