This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563268/bq40z50-r1-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

我们在 4S1P 电池组设计中使用 BQ40Z50-R1 IC。

我们将电池从负极点焊接到最正极点、 在此期间、SUV、PF 和 CUV 所有位都会触发并阻止电池充电。

在 bqstudio 中将 PF 清零后 、它就能充电、而不会发生故障。为什么会触发?

这是因为我启用了保护配置和启用了保护 A、B、所以突然的尖峰会导致故障。 请帮助我们解决问题。

e2e.ti.com/.../4s1p-gg.gg.csv

此致

最大值

。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加 相关的 .gg/.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您是对的、突然的尖峰会导致保护和 PF 触发。 但是、如果该部件因为您第一次连接电池而已关闭、那么在您连接充电器之前、它甚至不能通电。 尝试连接以下设备:

    1. 连接电池
    2. 连接充电器 (PACK+)
    3. 检查

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    清除后,充电放电后的某个时间,当某些电池处于空闲状态时 PF 触发,一旦给予复位,它就会被清除。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    期待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    PF 的数据存储器有什么含义? 我们正在触发哪种类型的 PF 故障?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SUV 正在触发、但电芯电压约为 3.8V/电芯。 当我们将电池电芯焊接到电路板上时、就会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果之前未使用电量计、并且在焊接电池之前电量计未通电、则不应该触发 PF。 也需要通过 PF_EN 命令事先启用 PF。

    您是否可以尝试对电量监测计的固件重新编程并重试? 您可以通过 BQstudio 在电量计上对 FW 进行编程

    -米格尔