This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25763-Q1:PD 用于显示端口拉电流 — 功率接收端的 USB-USB IC

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1570655/tps25763-q1-usb-pd-ic-for-display-port-source---power-sink

器件型号:TPS25763-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

工具/软件:

大家好、我们正在开发一款通过 Type-C 输出显示端口并需要接收功率的器件。 与连接到集线器时的笔记本电脑类似。 所需的功率小于 60W。  

Im 正在为此目的寻找合适的 USB PD IC。 能否使用 TPS25763-Q1 实现这一点? 如果是、如何实现?  



此致、
铲斗、
ALP 实验室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Caner、

    TPS25763-Q1 不适用于这种情况。  它无法接收功率、只能接收 DP 信号。

    我们目前没有适合此应用的器件。

    此致、
    Eric