Other Parts Discussed in Thread: TPS25763-Q1, ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25763-Q1主题中讨论的其他器件:ALP、
工具/软件:
大家好、我们正在开发一款通过 Type-C 输出显示端口并需要接收功率的器件。 与连接到集线器时的笔记本电脑类似。 所需的功率小于 60W。
Im 正在为此目的寻找合适的 USB PD IC。 能否使用 TPS25763-Q1 实现这一点? 如果是、如何实现?

此致、
铲斗、
ALP 实验室