Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ25756、 BQSTUDIO
工具/软件:
您好、
我们正在评估 BQ25756 Charger IC、其中我们观察到 Battery Management Studio (BQstudio) 的 Rsense 电流读数显示不正确的值。
观察结果:
IAC_ADC-使用字段视图 = 2334mA(读取值)
ICHG_REG = 800mA(设置值)
IBAT_ADC-Use 字段视图= 668mA(读取值)
在 24V 输入下、电流表上的实际值为 0.996A、电池电压为 27622mV。
我们的观察结果是、与电流表相比、IAC_ADC 显示了非常高的值。
谢谢、
Mukunda M